This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:EN/UVLO 电阻器

Guru**** 2511275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922917/lm5161-en-uvlo-resistor

器件型号:LM5161

大家好、团队、

 

客户认为 VUVLO (HYS)将被计算为 IUVLO (HYS) X RUV1、因为 IUVLO (HYS)= 20uA 典型值是针对 RUV1而非 RUV2。

为什么使用公式17 RUV2而不是 RUV1?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    我想、由于比较器的电压为1.24V、因此一旦设置了底部电阻器、则会设置流经 Rv1的电流、因此20uA 迟滞电流的增量必须通过 Rv2

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

     

    您能给我一些详细的信息吗?

     

    查看数据表中的功能方框图、我们可以看到 EN/UVLO 比较器上的恒流源。

    我知道20uA 时的电流同时经过 RUV1和 RUV2、但我无法理解为什么使用 RUV2而不是 RUV1等式。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否存在 UVLO 功能禁用的问题?

    我们的客户担心 IUVLO 在20uA 时丢失是否会出现故障。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    我与正在开发此器件的应用工程师交谈、他提到了这一点  

    它是 Rv2上从输入(Vin)到(en)的20uA 差分电流、决定了迟滞

    如果没有20uA、因此没有迟滞、则 UVLO 功能仍然存在、但可能会由于没有迟滞而振荡。

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    为什么 Ruv2而非 RUv1定义了迟滞?
    在 EN/UVLO 上可以看到20uA 的恒定电流源、但我认为电流路径不是通过 RUv2。

    谢谢、此致、
    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    我认为最好的方法是在 EVM 上进行测试、因为我查看了数据表、计算器使用 RUv2作为迟滞。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

     

    我们想知道 Ruv2为何可以确定迟滞的机制

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    我在该电路上进行了一些仿真、数据表中所述的内容是正确的。  

    迟滞取决于 Ruv2、原因是内部比较器阈值设置为1.24V。  

    因此、您可以认为、RUv2和 RUv1之间的中点在1.24V 时进行了一些"调节"。  

    这意味着无论是否存在迟滞电流、Rv1上的电流都将保持恒定。

    因此、从迟滞流过的额外电流将仅流向顶部使能电阻器 RUv2。 我有 simplis 文件、您可以查看它

    谢谢

    -Arief