This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:CTRC/CTRD 外部控制

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927060/bq77915-ctrc-ctrd-external-control

器件型号:BQ77915

您好!

我想使用外部信号通过 BQ7791506控制 CHD 和 DSG FET。
使用具有外部信号(相同电源轨)的 CTRC 和 CTRD 引脚时、没有太多的清晰度、因此我有一些疑问:

  1. 与外部信号一起使用时、是否要上拉/下拉 CTRC/CTRD 引脚? 我想在 FET 超出工作范围时禁用相应的 FET。
  2. CTRx 引脚的最大电流和电压额定值是多少?
  3. CTRC/CTRD 引脚的配置是什么? 是漏极开路吗?

此致、

Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    1. 是的、CTRD 和 CTRC 引脚可用于此目的。 将此引脚拉至高电平将启用相应的 CHG/DSG 引脚。
    2. 可在数据表的绝对最大值表中找到最大额定值。 安全电压范围为-0.3V 至36V。 我们建议保持在0 (VDD+5) V 范围内。 我们不指定电流额定值、但我假设它与最大额定值为1mA 的 CHG/DSG 相关。 我们建议电流值约为600nA。
    3. 我认为这些引脚不是漏极开路。 它们直接控制 CHG 和 DSG 引脚。