This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:在 LLC HV 引脚上使用直流电源

Guru**** 2814615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927036/ucc256404-use-of-dc-supply-on-llc-hv-pin

器件型号:UCC256404

TI 团队、  

在测试/原型设计期间、我们通常在线路输入端使用直流电源而不是交流电源为 LLC 供电(PFC 断电)。 但是、由于 UCC256404具有 X 电容器的放电电路、因此如果在未发现过零事件时尝试对直流电源上的电容器放电、似乎会造成问题。 我们实际上用它进行了几天这样的测试(似乎没有不良影响)、直到我们考虑了放电电路可能导致的问题。

您能评论一下控制器在此用例场景中将如何反应吗? 以这种方式进行测试是否会造成任何损害?



提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    LLC 控制器的功能应与交流输入相同、并应调节输出。 唯一的区别是 HV 引脚将定期尝试对 X 电容器放电。 这将导致器件升温、您最终可能会受到过热保护。

    使用直流输入运行应该可以在短时瞬变中进行、但我建议注意控制器温度、以确保 IC 不会变得过热。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的 Ben——感谢您提供的信息!