This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:最大额定 TJ

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926499/ucc24624-maximum-tj-rating

器件型号:UCC24624

大家好、

我想确认绝对最大额定值表中指定的 BTW Tstg (max)=150C 和 TJ (max)=125C 之间的关系。

Tstg 应显示未供电存储中的 IC 的最高结温、TJ 应显示所有具有或不具有 IC 电源的条件下的最高结温。 通常、对于所有其他产品、Tstg 和 TJ 的最大额定温度都指定为 TJ = 150C 的相同温度。

我们必须如何了解这种关系(Tstg (max)比 Tj (max)高25°C)? 为什么该 IC 具有类似的规格?

此致、
H.Someno

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个是存储组、另一个是运行组。

    >存储未运行/正在运行。 器件位于货架上、在这些温度下不会损坏。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike-San、

    感谢您的回复。  我了解了您的内容。

    我的客户(和我)想知道、在 Tstg (MAX)=150C 和 TJ (MAX)=125C 之间设置25°C 差异的原理是什么。
    据了解、Tstg 是在无功耗(不工作)的存储条件(工作状态)下的额定值、而 Tj 是 IC 工作时的额定温度。

    -为什么额定温度(TJ)低于 tstg?
    -大多数 TI 产品的额定温度都相同(均为150°C)、但这两种产品之间存在温差。
     我猜这些额定值是出于某种原因设定的、为什么?

    此致、

    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、因为、

    您直接联系了我。 我将关闭此主题。

    此致、