This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:具有不同质量的电池电量监测计

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926964/bq27426-battery-gauge-of-different-qualities

器件型号:BQ27426

大家好、

我对采用 Impedance Track 技术的电池电量监测计器件有一些问题。 总体而言、可使用各种 MFR 的18650单节电池。 用户可以使用一种类型的18650电池接收设备、但可以放入容量不同的不同质量/MFR 电池。 在使用化学配置文件进行预编程的情况下、这样的用例会如何影响终端设计/监测? 它是否会使用阻抗跟踪算法自动校准?

此致、

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon、您好!

    监测计最好使用同一制造商的相同电池、如果电池具有不同的特性、如内部阻抗和 OCV、监测可能会受到影响。 某些监测计可加载2个配置文件并在它们之间切换。 如果您还在插入不同设计容量的电池时未更新电量监测计以匹配更改、则无法跟踪 SOC 或其他参数、因为它们基于 Qmax 和设计容量。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    这就是我的想法、感谢您的确认。 除了确保始终正确使用正确的电池外、没有其他方法可以解决此问题?

    此致、

    Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon、您好!

    是的、正确的、测量仪表需要知道插入了哪个电池、以便准确测量电池电量。 我相信您所连接的电量监测计使用预定义的化学 ID、该 ID 用于匹配特定电压内的大多数电池。 设计容量必须与电池匹配、但如果电池电压相似且电池之间的设计容量相同、则应提供良好的估算。

    此致、

    Wyatt Keller