This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调查 BUCK 解决方案

Guru**** 2769355 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922512/survey-buck-solution

主题中讨论的其他器件:BQ25616BQ25611D

大家好、

我正在尝试找到降压解决方案、具体规格如下所示。

  • 输入12V、1.2A
  • 输出 CC/CV:8V/1.15A~1.28A (电池温度<= 50oC)和0.128A~0.256A (>50oC)
  •  η>90%且反馈环路应具有最小10dB 的增益裕度和45度的相位裕度。

我是否可以向您了解我们是否有任何解决方案可供客户推广?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初学者、

    这似乎是某种电池充电应用、对吧?  如果是、化学成分的电池是怎样的?  如果没有、应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这用于电池充电2S 应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Begineer、

    如果您有支持 I2C 通信的主机处理器、请尝试查看 BQ25611D;如果没有、请尝试查看 BQ25616。  这两种充电器都具有 TS 引脚、可连接到电池组热敏电阻、从而随电池温度变化充电。  我们不提供反馈环路数据、因为电池充电器具有多个专有反馈环路。

    此致、

    Jeff