This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:对 tps544C25内的 EEPROM 进行编程

Guru**** 2556050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25, USB2ANY, IPG-UI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920153/tps544c25-program-the-eeprom-inside-the-tps544c25

器件型号:TPS544C25
主题中讨论的其他部件:USB2ANYIPG-UI

尊敬的:

对于 tps544C25、我想使用 IPG-UI 软件通过 USB2any 调试器对一些寄存器进行编程并将它们加载到 EEPROM 中、例如 VOUT_COMMAND。

使用 IPG-US 软件、我可以向寄存器写入数据、但当回读时、寄存器保持默认值、这意味着写入操作不会生效。 写入操作还需要其他操作吗? 此外、写入操作是在芯片工作时发出的、我认为这应该是允许的。

在 tps544C25数据表中、仅提到使用 STORE_DEFAULT_ALL 命令将寄存器设置存储在 EEPROM 中。 如何发送 STORE_DEFAULT_ALL 命令?

谢谢您的参与。

春杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您是否尝试过使用 USB-2-GPIO 硬件和 Fusion GUI 软件? 您是否能够从设备读取其他默认值?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    我没有 USB-2-GPIO 调试器、但有 USB-2-ANY。 我尝试将 USB2any 与 Fusion GUI 一起使用、但无法与 tps544c25连接。

    通过 IPG-UI 软件、可以从 tps544c25读取默认值并已进行验证。 根据我的理解、tps544c25中的寄存器应由任何 PMBus 调试器读取和写入、对吧?

    此致、

    春杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Gerold、您好!

    您能否给出一些提示、因为我只想更新芯片中的一些寄存器?  

    谢谢

    春杰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chunjie、

       此时、使用 USB2GPIO 适配器是该器件的最佳解决方案、它应该能够正常工作。

    此致、

    Gerold