This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:EN 信号有一个灯

Guru**** 2526780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926730/tps82130-the-en-signal-has-a-lamp

器件型号:TPS82130

您好!

我在具有5V 输入至3.3V 输出的降压转换器电路中使用 TPS82130。
此时、我将尝试通过从另一个板向 EN 引脚输入3.3V 电压来驱动降压转换器。
EN 信号是否有任何问题、如下面的波形?

3.3V EN 信号直接使用安装在另一电路板上的降压转换器的输出。
因此、EN 信号有一个灯。 因此、上升所需的时间比数字信号长。
我想检查是否出现了一个问题、例如器件不是通过输入此类 EN 信号来启动。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应该很好-许多人将 EN 直接连接到 VIN、其中 VIN 是另一个转换器的输出、可能会随着一些软启动斜坡时间而升高。

    Kris