This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3817:UCC3817的输入频率是否可高达440Hz?

Guru**** 2387400 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC381, UCC3817
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926873/ucc3817-can-be-reached-to-input-frequency-up-to-440-hz-for-ucc3817

器件型号:UCC3817
主题中讨论的其他器件:UCC381

您好、E2E

适用于工业应用的具有300W 输出的新项目。

1.交流线路输入频率为40Hz 至440Hz。
交流线路输入电压范围为90Vac 至265Vac。
3.PF 在230VACA/440Hz 时需要0.98

因此、我需要使用这种 PFC 控制器来满足客户要求。

 

UCC381可以到达该设计或其他 IC 吗?  

此致、

Rock Shao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rock Shao 您好。

    UCC3817与 UCC3854非常相似、可用于提供40Hz 至440Hz 的功率因数校正。
    您将需要针对所需的输入电压范围设计您的应用、您的功率因数取决于您的设计 ISA 功率因数0.98的可实现效果。

    此致

    John