This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:EN 电压

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926803/tps7a84a-en-voltage

器件型号:TPS7A84A

大家好、  

在数据表中、

在推荐的工作条件下,EN 引脚电压范围为0至 Vin。  

在 EC 表中、EN 范围高达6.5V。  

因此、在下面的应用中、1.2Vin 至0.9Vout、请检查1.8V 电压是否可用于上拉 EN 或是否必须低于1.2Vin。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的。 使能端可以为1.8V、输入电压为1.2V。 您可以从绝对最大额定值表中了解这一点:

    如果 EN 不能高于 VIN、您会看到其绝对最大额定值与 SNS 和 OUT 中列出的引脚不应高于 VIN+0.3V。  

    这是否能回答您的问题?