This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:音频项目

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926440/tl431-audio-project

器件型号:TL431

您好!

很抱歉、此论坛的问题未更正。 我找不到时钟和计时论坛!


我想 Т1一下、当分流晶体管 Δ I 被阻断时、在 VDD_A = 23V 时、IC2的 VKA 电压为何约为3伏(2.87)?

谢谢、

Tsvetan Ginin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetan:

    您能解释一下"阻止"的含义吗?

    您尝试在电路中执行什么操作?

    什么是 VDD_A 最小值/最大值?

    什么是 FL TNL 最小值/最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、


    感谢您的快速回答、并对"被阻止"这一含糊的术语表示抱歉。 我了解芯片的操作以及我的错误发生在哪里。 此电路被执行为一个具有数字输出的定时器。

    谢谢、

    Tsvetan