请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM26420-Q1 大家好、
请帮您查看此 SCH 吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Amelie:
原理图上有一些注释。
我建议使用1uH 到1.5uH 之间的电感器值。 由于一个电源轨上的总电容器约为247uF、因此高电感器和输出电容器值是否有任何具体原因?
在原理图中看不到反馈分压器对于 FB 引脚来说似乎很远。 对于反馈调节、反馈环路应更短且靠近器件。 否则、器件可能无法正常调节。
输入具有一个额外的电感器、该电感器与输入电容器一起在该处形成一个额外的谐振回路、它可能会对器件性能产生振荡、并可能需要适当的阻尼电路。
此致、
Tanvee