This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:安全工作区

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561EVM-555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926809/tps54561-safe-operating-area

器件型号:TPS54561

您好!

 

问题1:

在数据表中的图50中、使用过的 EVM 是 TPS54561EVM-555?

 

问题2:

“Nat Conv”是什么意思? “静止空气”?

 

问题3:

Nat Conv、100 LFM、200LFM 和400 LFM 分别是什么 theta (j-a)?

 

问题4:

图50时、TJ (max)= 150oC? 还是135oC 时具有与 Webench 相同的裕度?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    问题1:

    在数据表中的图50中、使用的 EVM 是 TPS54561EVM-555?--- 是的

     

    问题2:

    “Nat Conv”是什么意思? “静止空气”?--- 自然对流意味着仍然有空气环境

     

    问题3:

    Nat Conv、100 LFM、200LFM 和400 LFM 分别是什么 theta (j-a)?--- 抱歉、没有此测试数据

     

    问题4:

    图50时、TJ (max)= 150oC? 或者、在135oC 的温度下、裕度与 WebBench 一样?--- 它的设置是 Tj=150C