This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:具有更高输入电压和相同功能的替代产品

Guru**** 2519790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54332, LMR14030, LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926465/tps54332-alternative-with-greater-input-voltage-and-same-functionalities

器件型号:TPS54332
主题中讨论的其他器件: LMR14030LMR16030

大家好、

在 封装和频率方面、我正在寻找与 TPS54332相同的降压转换器、但最大输入电压至少为42V。 换句话说、 Vin_max >=42V 的 TPS54332

非常感谢

Riccardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    您可以检查 LMR14030。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr14030.pdf?ts=1595842284924&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    从数据表中、我看到 LMR14030 的输入电压范围为4V 至40V (绝对最大速率为44V)。  

    这可能很好。  

    您能否建议我使用另一个具有相同功能但 Vin_max > 42V 的 p/n? 我的意思是输入范围内的 Vin_max>42V、而不考虑绝对最大速率。  

    通过这种方式、我将向客户推荐这两种解决方案。

    如果您想脱机、请告诉我。

    非常感谢

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    您可以尝试 LMR16030、其中 LMR16030是60V 器件。 有关建议、请联系宽输入电压。