This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:24V 至24V 隔离式 DCDC 选择

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184, LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926709/lm25184-24v-to-24v-isolated-dcdc-selection

器件型号:LM25184
主题中讨论的其他器件: LM25180

您好!

应用需要24V 至24V 隔离式直流/直流解决方案、最大负载为500mA。  LM25184是否适合该应用? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    输入电压范围是多少? LM25180可能足以满足您的应用需求。  

    您可以在 TI.com 上下载计算器以检查设计

    B R

    Andy