This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:布局指南

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926694/tps63802-layout-guideline

器件型号:TPS63802

我不理解 TPS63802的这种布局。 此布局中强调的两个属性是:

1) 1)稳压器的输入和输出旁路电容器连接到稳压器的中间接地焊盘、但未连接到同一层的接地层。 稳压器和旁路电容器与顶部接地层隔离。  

2) 2)顶层的稳压器接地层被切割成一半!

我已经实现了1)、但对于2)、这对我来说毫无意义! 当所有/大多数组件都在内层接地时、为什么我们需要拆分顶部接地?  

如果你能解释为什么1)和2)完成、这将丰富我的知识。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash:

    感谢您的联系。 实际上、EVM 有4层、顶层主要用于 Vin、Vout 多边形、而不是 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您是否说设计中在大电感器的两个焊盘之间找到的分割线不是必需的?

    我也没有将顶层的稳压器接地。 如果我必须将其更改为顶层的接地、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回答我的具体问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash:

    恐怕您会误解这些网络。 电感的左侧是 Vin poly、右侧是 Vout poly、它们是不同的网、因此必须将它们拆分。  

    顶层没有大型 GND 多边形、C1、C2、C6、C7的网除外。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的回复、我相信我可以在不遵循此风格的情况下进行布局? 我可以将顶层的稳压器接地、而不需要拆分顶层的接地吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash:

    是的、您可以为输入侧和输出侧使用相同的接地。