This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313:TFT 背光电压

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922347/lm27313-tft-backlight-voltage

器件型号:LM27313

您好、论坛、

我的咖啡机上的 TFT 显示屏的 PCB 有问题。 LM27313 IC 烧坏了引脚 SW 输出电压。 我更换了 IC。 输入电压约为12伏、输出相同。

显示屏需要大约19伏的背光电压。 因此它不会亮起。 背光正常、我使用外部电压进行了测试。

SHDN 引脚和 GND 之间有一个10千欧姆的电阻器、GND 和 FB 引脚之间有一个62欧姆的电阻器。 Vin 和 SW 之间有一个线圈、另一个是散射二极管。

据我了解、LM27313是一款独立的 IC、不是由 CPU 或其他元件驱动。

在数据表中、有一些具有5伏输入的示例电路。 输出的计算是否与12伏输入的计算相同?

但愿你能帮帮我。 如果您需要更多详细信息、请编写。 谢谢。

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您能否共享完整的原理图和布局?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的回复。

    PCB 非常复杂、因此我无法给出布局或电路图。 我可以尝试布置电路板的图片。

    我从生产该机器的 Jura 公司处找到的信息如下所示...

    4层 PCB

    Renesas MCU SH7264

    54引脚 FPC 连接器至 TFT

    1.2伏直流核心电源

    闪存32 MB

    1个串行通信通道、连接到旋转式 PCB UART 3.3伏(旋转板具有上电按钮和一些其他按钮以及旋转开关)

    1条串行通信通道至主 PCB UART 5伏

    旋转 PCB 提供3.3伏电压

    旋转 PCB 的 VDD 电源、用于 TFT 背光

    用于 TFT 背光的升压转换器、采用恒定电流运行

    用于 TFT-PCB 和主 PCB 之间串行通信的5V UART 驱动器电平

    背光调光

    TFT 元件和 MCU 之间的 SPI 接口

    TFT 是 TM035kdh03

    我不明白如何进行背光调光。

    所有电压3.3、5和12均存在。 1.2伏由 LD1117A 生成。

    我认为这是一个没有实现的步骤。

    此致、Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您提供这些信息。

    您只能共享 LM27313器件原理图和布局、而不能共享整个系统。

    该问题仅与升压转换器有关。 根据您的早期说明、SHDN 引脚通过一个10k Ω 电阻器连接到 GND 引脚。 您必须将 SHDN 引脚设置为逻辑高电平以启用稳压、因此您可以使用 DMM 或示波器首先探测 SHDN 引脚电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    正如您所说的、shdn 引脚为低电平、因此升压器不工作。 好的、我应该直接或者通过一个电阻器将 Vin 引脚连接到 shdn 引脚吗? 电路板上似乎没有这样的电阻器。

    我不知道"逻辑高电平"。

    我上传图片。 R91最初是一个62欧姆的电阻器。 我用330欧姆代替、看看会发生什么、嗯、没有发生什么。

    R62是10千欧。 D11是一款具有散列功能的 MBR0530。

    在 PCB 的另一侧、我想有一些用于稳定的杯状电容器。

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    布局不好。 通常、开关环路应尽可能小、但如您所见、由 IC、肖特基二极管 D11、输出电容器组成的开关环路非常长。 放置组件 ZD1的原因是什么? 您能否共享原理图?

    下面是推荐布局的示例。

    我的意思是、您无法通过查看原理图来检查 SHDN 引脚是如何连接的? 我想 SHDN 由 MCU 控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    您是对的、从 shdn 引脚到 MCU 有一个连接、在标记 C27正下方的眼图会转到其引脚148。 MCU 具有208个引脚。 我没有 MCU 的数据表、因此我不知道它的作用。 或许是为了调光还是待机?

    ZD1和 C45为环路闭合。 从短毛的 kathode 到 ZD1到 C45的 kathode 到 ZD1的阳极。

    最初、散射基位于 D3场上。

    我可以拆分 LM27313中涉及的所有器件、并制作布局的手绘、如果有此帮助的话。

    此致、Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您能否绘制 ZD1、C45、D11连接方式的原理图?

    2.如果 MCU 未将 SHDN 引脚拉至逻辑高电平、则无法启用 LM27313电路并输出正确的电压。 要调试 LM27313电路、您可以在 SHDN 引脚处焊接一根导线、以便使用外部电源将该引脚拉至逻辑高电平。 但是、要了解 MCU 为什么不将 SHDN 引脚设置为高电平、您可能需要联系原始 PCB 制造商并阅读代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    当我在实验室中时、我可以制作原理图。

    正如我之前所写的、LM27313通过机器中的水或蒸汽在 SW perhpas 引脚上稍微烧坏了。 这是否可能是引脚 shdn 和 MCU 功能错误。

    如数据表所述、我可以将 Vin 连接到 shdn、因此关断将被停用。 但是,我是否因为高电压而必须切断 MCU 的路径?

    我仍然有一个关于12伏输入和两个62欧姆和10千欧电阻的输出电压计算的问题。

    非常感谢您的帮助。

    此致、Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我的意思是 MCU 应将 SHDN 引脚设置为高电平以启用 LM27313。 出于调试目的、您可以将 SHDN 引脚连接到 VIN。  

    输出电容的计算:Vout= VFB*(RtoP/Rbottom+1)、其中 VFB 为1.23V、RtoP 是反馈路径的顶部电阻器、Rbottom 是反馈路径的底部电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我解析了原始电阻62欧姆和10欧姆、并将 Vin 连接到 shdn 引脚、然后切断了 MCU 的连接路径。 输出电压以常规形式在大约17至24伏之间变化。 我只有 DMM 可用于测量。

    Lm27313变得很热,可能会因这一行动而死亡。

    此致、Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您是否已经绘制了原理图、能否向我展示该电路中的62欧姆、10欧姆、ZD1位置? 以便我可以帮助分析。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    下面是绘制的原理图...

    此致、Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    这确实有助于我了解您的电路。

    通过在 FB 引脚和 GND 之间连接一个62 Ω 电阻器、LM27313被配置为在恒流模式下工作。 由于转换器始终将 FB 引脚调节至1.230V、因此 TFT 和 R91路径将流过1.230V/62 Ω= 19.8mA 的电流。 您必须连接 TFT、否则转换器输出电压将非常高、并会烧毁低侧 FET。 上次测试电路板时、您是否连接了 TFT 显示屏?

    其次、输出电容器 C42的放置方式未遵循我们的数据表建议的布局。 这将导致高 PCB 寄生电感和 SW 引脚开关尖峰增加。 这是可能的故障原因。

    第三、您能否捕获一些波形、例如 VIN、SW、Vout、FB?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    在测试中、我没有连接 TFT 屏幕。 我将一个6或8个 LED 的链焊接在一起、并连接到连接器以查看将发生的情况。 LM27313上还有新的器件。

    我只有一个简单的 DMM、因此无法看到波形。

    对于 C42、我想不能做太多。

    将立即进行测试...

    此致、Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我使用9个连接在一起的通用绿色 LED 进行了测试。 接通电源后、LED 开始闪烁、电压范围约为14至18伏。 每次测试大约为30秒。 LM27313正变得手温。

    更换 PCB 另一侧的两个杯形接头后、通电后会出现短暂的闪存、因此 LED 不再闪烁。 它们会保持暗。 LED 正常。

    我还发现:来自旋转板的输入电压也在大约11.5伏至12.5伏之间略有变化。 LM27313如何处理此问题?

    此致、Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    如果没有数字示波器、调试电路并不容易。 我们需要波形来检查关键的网络波形、以便我们知道发生了什么。

    对于 LM27313、11.5至12.5V 的输入电压应该是可以的、因为转换器将动态更改低侧开关占空比以生成所需的输出电压。

    最好生成新版本布局并遵循建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    很抱歉耽误你的时间。 再次感谢您作为专家对我的帮助和耐心。

    我将关闭此项目、因为 PCB 很可能无法修复。

    此致、Paul