This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:当 Duty=94%时、H/S MOS 始终导通、对吗?

Guru**** 2530120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923817/tps62840-when-duty-94-h-s-mos-always-turn-on-is-it-correct

器件型号:TPS62840

VIN=3.5V、Vout=3.3V、负载(最大值)=0.15A、占空比=0.94

当 ILOAD=0.15A 时、H/S MOS 总是导通、  对吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    转换器将在这种情况下运行、因此高 MOSFET 和低 MOSFET 都将进行开关。

    我不确定您发送了哪些测量值、但为了验证这一点、您必须测量 SW 节点电压。 我将附上适用于您的应用规格的 SW 节点电压图片。 如您所见、转换器正在切换。 有关如何测量 SW 节点电压的更多信息、请参阅此应用手册: 了解 SW 节点的绝对最大额定值

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    你有更新吗?

    如果没有、我想关闭这个线程。

    此致、

    Davor