This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV104:恒定直流模式

Guru**** 2521120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926562/drv104-constant-dc-mode

器件型号:DRV104

我们在 IO 板上安装了16个 DRV104、大多数输出为24V SOV、因此选择了 DRV104。 我们可以在440mA 的初始短时间周期后设置220mA 的保持电流、以拉入 SOV。  

但是、我们现在需要使用 DRV104控制输出卡上的另外两个器件、

一种是断路器的远程开/关选择、最大电流为16V 至32V、电流为3mA。  

另一个是控制固态继电器(SSR)、Crydom CW2450、最大电流为15mA 的3V 至32V。

我从 DRV104数据表中注意到、如果引脚2 (延迟调节)保持在2.6V 以下、则驱动器将处于"恒定直流"模式。 我假设此模式将无限期地将输出保持在24V 直流(Vs +ve)、前提是输入保持高电平。 请确认吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    欢迎使用 E2E!

    没错。 如果对引脚2施加小于2.6V 的电压(延迟调节)、DRV104将以恒定直流模式运行。

    在此模式下、DRV104应该能够驱动您的帖子中提到的另外2个器件。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy 的快速回复。

    我将向我们的 PCB 添加一个链接、让我们可以选择将引脚2连接到0V、以强制采用恒定直流模式。