请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54202 您好!
我的客户希望将 TPS54202用于两种设计、一种用于12V 输入5V1.5A、另一种用于 FOR15V 输入3.3V150mA。 但根据数据表、前馈电容器是不同的:一个是56pf、另一个是75pf。 他们希望对这两个设计使用相同的100pf、并想知道是否有任何问题。 请提供您的意见。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.