This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:最坏情况分析? LTSPICE 包括温度响应?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926611/tps2660-worst-case-analysis-ltspice-includes-temp-response

器件型号:TPS2660

您好!

在 TPS2660的数据表中、电流限制与电流限制的精度如图24所述。 此特性是否对应于最坏情况分析、即是否考虑了批次差异?
如果不是、批次散射看起来是什么样子?

我想在不同的环境温度下(例如+ 50°C)使用 LTSPICE 进行仿真。我收到了一条错误消息。
Spice 模型中是否考虑了温度响应?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rui:

    感谢您在 E2E 上与我们联系。

    图24显示了考虑工艺变化(即 批次变化)、电压和温度的精度。 这意味着数据对应于最坏的情况。

    然而、PSpice 模型采用的典型值与等式3相同、不考虑温度或工艺变化。  

    此致、Rakesh