This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618:关于 EN 引脚的故障模式。

Guru**** 2562900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54618, TPS54418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926381/tps54618-regarding-the-failure-mode-of-the-en-pin

器件型号:TPS54618
主题中讨论的其他器件: TPS54418

您好!

答案可能很难回答、但请告诉我。

使用我设计的电路板、我将 TPS54618的 EN 引脚上拉至5V。
由于项目原因、无法立即修复。

如果 EN 引脚继续在此状态下运行、可能会受到哪种损坏?
-它将始终处于启用状态
-它始终处于禁用状态

此致、

T.Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    下面介绍了我们在 TPS54418上针对 EN 引脚设置的绝对最大额定值指定和测试的内容。

    我们不保证 EN 的功能超过5V。

    遗憾的是、它不是生产中的一个参数、经测试可查看当 EN 引脚过载时系统的行为如何。

    始终禁用部件没有问题、这在规格范围内。

    让我私下与您联系、以便进行更全面的分析、从而在这里为您提供帮助。

    您可以接受我的友谊请求吗?

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我接受你的建议。
    非常感谢。

    此致、

    T.Sato