This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160:运行模式(不使用 PWM 输入)和占空比规格。

Guru**** 2766295 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926518/tps61160-operation-mode-no-use-pwm-input-and-duty-cycle-spec

器件型号:TPS61160

您好!

我 对 TPS61160 LED 驱动器有疑问。 条件低于。

- 4个 LED:非白光 LED、典型值为1.6V VF /1个 LED
- CTRL:连接到3.0V_REG
LED 电流:大约 2 - 40mA (典型值大约15mA)

在数据表中、"最大占空比"约为93%。

 只使用 PWM 输入是不是这样?

我们不会使用 PWM 输入来调节 LED 电流。 我们认为 TPS61160可实现恒定电压输入运行、看起来运行良好。 因此、在本例中占空比为100%。

此致、

Kot  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kot、

    93%是升压器开关 FET 占空比、而不是 PWM 调光信号占空比。 对于 PWM 调光信号、您可以应用100%占空比。

    BR、

    Robin