Other Parts Discussed in Thread: TPS61160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61160 您好!
我 对 TPS61160 LED 驱动器有疑问。 条件低于。
- 4个 LED:非白光 LED、典型值为1.6V VF /1个 LED
- CTRL:连接到3.0V_REG
LED 电流:大约 2 - 40mA (典型值大约15mA)
在数据表中、"最大占空比"约为93%。
只使用 PWM 输入是不是这样?
我们不会使用 PWM 输入来调节 LED 电流。 我们认为 TPS61160可实现恒定电压输入运行、看起来运行良好。 因此、在本例中占空比为100%。
此致、
Kot