This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:关于运输模式和正常模式

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926001/bq76920-regarding-the-ship-and-normal-mode

器件型号:BQ76920

您好!

我对 BQ76920的船舶和正常模式有一点怀疑。 当我们采用新的 BQ76920时、它将处于运输模式。 为了使其脱离运输模式、我们应该在 TS1引脚处提供大于 VBOOT 的电压、我是否可以将 TS1引脚短接至某个大于 VBOOT 的电压、以确保我不需要按钮即可使其脱离运输模式?

感谢您的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、您回答正确。 要退出运输模式、TS1引脚上的电压必须超过1000mV。 只要您确保为 tBOOT_max (2000us)施加电压、就可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

             我对这一点的怀疑不是在需要时提供电压、我可以将 TS1永久短接至电压线路、以确保它不会进入运输模式。

    任何建议都很有帮助、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 TS1引脚保持在高电平可能会导致错误的温度故障。 如果您不需要该按钮、我建议将该引脚连接到 MCU 上的 GPIO、并将其配置为低电平、除非您想要退出运输模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 lott 先生的帮助