This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:有关 UCD3138前端 EADC、ADC 和 ABS 值的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926133/ccs-ucd3138-question-about-the-value-of-eadc-adc-and-abs-in-frontend-of-ucd3138

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在学习 UCD3138、在技术参考资料,《UCD31xx 数字电源控制器技术参考手册》,中、它在章节3.5 (sniu028c.pdf)中说:

Vabs=Veadcdac+Veadc;

据我所知 、Veadcdac 是我们应设置的参考值、例如目标 Vout;Vabs 是 EAPx 的测量值; Veadc 是  Veadcdac 和  Vabs 之间的误差。 对吗?

因此,公式应该是: Vabs=Veadcdac-Veadc?

我通过 TI 文档 zhca494.pdf 中未满足的文档获得了这一理解(链接请参见 belove)

我还能找到一个十字线:https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/876930

在微粒中,作者说:

Veadcdac = 125;Veadc (错误)= 136;ABS_VALUE = 38

我认为这 与公式相匹配: Vabs=Veadcdac-Veadc:

38*1.5625mV = 125*1.5625mV - 136*1mV

那么、您能告诉我、我的理解是否正确、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说是正确的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ian Bower"]

    对我来说是正确的。   

    [/报价]

    谢谢、我明白了。