This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407LA:PIN 治疗确认

Guru**** 2391695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926284/tpl7407la-pin-treatment-confirmation

器件型号:TPL7407LA

大家好、团队、

我想确认该设备的 PIN 处理。

在 DS page9中、如果用户不使用引脚、则输入可能会打开、因为存在1Mohm 的内部下拉电阻。

输出怎么样? 输出引脚是否也可以打开?

感谢您的支持。

此致、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kitajima-San、

    如果输入保持悬空、则将输入拉低。 这将断开通道。  

    如果不使用输出、则可将其保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、

    感谢您的支持!

    我会将此事告诉客户。

    此致、

    小岛上的 Kazuki