This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5070:PoE 在插入时不能通电

Guru**** 2534600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924539/lm5070-poe-does-not-power-on-when-plugged-in

器件型号:LM5070
主题中讨论的其他器件:TPS23758TPS23753A

我正在着手在物联网设备上定制 POE 实施方案。 我收到了该装置的电路板、但插入后、POE 似乎未通电。

由于该器件是一个原型、因此我不知道所需的确切电流、并将器件标记为0类。 我认为它应该平均消耗5W 的功率。

当它被插入时、我在示波器上检查了波形、它看起来在-50和50mV 之间波动。 我将此波形附在该支持请求中。 我还随附了原理图、我认为其功能与数据表中给出的示例应用相同。


您是否对该设计不加电的原因有任何见解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设"波形"是 PoE+和 PoE -。 这类似于 PSE 等待有效检测时电缆上的基本波形。 因此您的器件未提供有效检测。

    您可以执行的另一项检查是使用直流电源为电路板供电、以确保直流/直流电源正常工作。  

    这是我们要比较的参考设计之一。  https://www.ti.com/lit/ug/snva094c/snva094c.pdf?ts=1595601274659&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM5070

    此外、我们还有多个适用于3.3V 输出电压1类 PD 的参考设计、但它们使用较新的 IC (TPS23753A 和 TPS23758)。 我强烈建议您复制其中一个设计。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、

    我最终确定了问题是 POE 插孔(不适用于 A 类)、而不是我的电路。 很抱歉耽误你的时间。