This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295EVM-549:充电电路帮助

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ24195
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926623/bq24295evm-549-help-with-charging-circuit

器件型号:BQ24295EVM-549
主题中讨论的其他器件:BQ24295BQ24195

你(们)好。

我们最近决定将我们正在制造的手持计算机的电池充电 IC 更改为 TI IC。 建议是 BQ24195或 BQ24295。 不确定哪种更合适、但我们的要求如下:

  • 当连接到 USB 直流充电器时、器件应该能够快速充电(< 2小时)-我们有一个2000mAh 电池
  • 连接到 USB 主机时、器件应以最大可能的速率充电
  • 设备必须安全以供消费者使用
  • 现有电量监测计 IC 必须继续工作(BQ27441)
  • 充电器必须能够向 ATtiny1616报告充电状态(BQ24195具有 I2C + INT 引脚)

我使用 BQ24295数据表 AVM 数据表第一次通过原理图、需要一些帮助(它无疑包含错误)。

此致、

Sukhvir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sukhvir、

    BQ24195在较宽的输入电压范围内优于 BQ24295。

    有关 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../878463; 有关 BQ2419X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../877725; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。

    如果您在查看文档后仍有疑问、请随时告知我们。

    谢谢、

    宁。