This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:仅使用负输出

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925803/tps65131-use-negative-output-only

器件型号:TPS65131

大家好、  

我们有一位客户想要知道 是否可以从 TPS65131产生负电压(-3.3V)、但他将禁用+3.3V。  从24V 到3.3V 稳压器、TPS65131的输入为3.3V。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    是的、TPS65131可用于从3.3V 生成-3.3V 电压。 如果客户只需要负电源电压、则可以通过将 ENP 引脚连接到 GND 来禁用升压转换器。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您提供此信息。 这证实了正负电源可通过控制 ENP 和 ENN 引脚独立运行。

    此致、

    Danilo