This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:具有更高输入电压和相同功能的替代产品

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54308, LM76003, LMR36520, LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926469/tps54308-alternative-with-greater-input-voltage-and-same-functionalities

器件型号:TPS54308
主题中讨论的其他器件: LM76003LMR36520LMR16030

大家好、

在 封装和频率方面、我正在寻找与 TPS54308相同的降压转换器、但最大输入电压至少为42V。 换句话说、 Vin_max >=42V 的 TPS54308

我的客户目前正在使用 TPS54308、但需要进行"升级"。

如果您想脱机、请告诉我。
非常感谢

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    您可以优先考虑哪些功能? 3A 电流和 FCCM 模式(强制导通模式)?

    我们有几个部件、例如

    LM76003:60V、3A 全功能同步: www.ti.com/.../lm76003

    LMR36520:60V、2A: https://www.ti.com/product/LM46002

    LMR16030:60V、3A 非同步器件:  

    欢迎随时向我发送电子邮件、以便进一步讨论

    谢谢

    -Arief