This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找正确的实施零件

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2112A, TPS2114A, TPS2113A, TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926615/finding-the-correct-part-for-implementation

主题中讨论的其他器件:TPS2112A、 TPS2114A、 TPS2113A、 TPS2115A

大家好、我正在寻找某种电压感应开关、但我不知道到底要搜索什么。

我有2个电池源、并希望根据电压热敏电阻决定使用哪一个电池源。  

如果 Batta < 2V、则切换到 BattB。 我希望 BattB 像备份一样。 这将有一条到另一个电路的输出线路。 此外、如果有一种方法可以在两个电源均小于2V 时断开、或者我假设有一个关断电压。 我有一个充电电路、它将始终为电池充电、但我希望让 Batta 成为主要来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼、

    我相信您正在寻找电源多路复用器解决方案。 这些器件接受两个输入并选择一个输出。 有关电源多路复用器的更多信息、请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slvae51/slvae51.pdf 、这将帮助您更好地了解器件。 您还可以使用 PowerMUX 为源设置优先级。

    我建议查看 TPS2112A、TPS2113A、TPS2114A 和 TPS2115A。 这些器件是我们的低电压 PowerMUX 器件。  

    我必须指出、对于这些器件、至少一个电源必须超过2.8V 才能正确设置内部基准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢! 因此、我必须具有至少2.8V 的 VSUPPLY 才能持续使电源多路复用器保持开启状态? 如果是、我很确定这些要求低输入电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼、

    是的、您需要至少一个电源电压超过2.8V。 该器件所做的就是选择更高的电源来"为器件供电"。

    因此、您可以将2V 从 IN2传递到输出并确定其优先级、但 IN1必须超过2.8V 才能设置正确的偏置。

    有关更多信息、请查看数据表上的"建议运行条件"表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢! 然后、我需要一个电压比较模块、或者可以读取我的电压电平并使用较小的电源电压进行切换的器件。