This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84824:电阻器容差

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921922/tpsm84824-resistor-tolerance

器件型号:TPSM84824
主题中讨论的其他器件:TPS54824

团队好、我们希望得到您的支持。 在数据表的第19页的"排序"下、有 R1和 R2的计算。 我们是否为这些电阻器设置了容差?  

谢谢你。

此致、  

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

      对于数据表第19页中给出的公式、您应该使用容差为1%的电阻器。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好、我们是否知道使用5%至10%的容差会产生重大影响? 谢谢!

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

      是的,您可以。 您必须检查具有电阻分压器容差的跟踪引脚上的电压是否高于0.9V。 只要你能做到这一点,你就应该是好的。 对于容差为10%的情况、

    Vtrack = Vout_primary *(1 /(1 + RtoP/Rbottom))

    最坏的情况是 Rtop = RtoP_Nominal 的+10%

    Rbottom = RtoP_Nominal 的-10%

    使用这些值计算您的 Vtrack 并检查它是否高于0.9V。  

    请参阅 TPS54824 (转换器)数据表的图14、了解我从中挑选0.9V 数字的位置。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、Vout 是原理图上的 Vout1、对吗?

    谢谢!

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

      是的、Vout_primary 是数据表图27中的 Vout1。

    此致、

    Gerold