This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:将其用于0.85V、但在瞬态期间、我可能会低于0.85V!!

Guru**** 2522800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1, LM5146, TPS548B22, TPS548A29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920047/lm5146-q1-using-this-for-0-85v-but-during-transients-i-may-be-going-below-0-85v

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5146TPS548B22TPS548A29

如前所述、我使用 LM5146-Q1为 Kintex Ultrascale+ FPGA 生成0.85V 电压。 根据我们之前的讨论、LM5146-Q1的输出电压范围为0.8V-60V、并且由于 FB 引脚在宽温度范围内具有1%的精度、因此仍可以将 LM5146-Q1用于0.85V。  

但我的问题是、在瞬态负载期间、输出电压可能会低于0.8V、并将我的 Web 工作台报告连接到实际情况。  

您对此有何看法? 您是否仍然认为 LM5146-Q1足够好、或者我是否应该考虑改用更合适的器件。  

我选择 Lm5146器件的唯一原因是我在多种设计中使用了它、但这些设计都是3.3V 或3.3V 以上的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Load_5F00_transient.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您的输入范围是多少? 输入是否高于30V?  

    如果是高电压输入、我建议您使用两级来优化瞬态、第一级将输入电压转换为5V、然后使用直流/直流转换器为负载提供0.8V 电压。 低输入电压直流/直流转换器具有更好的瞬态性能、因此使用 DCAP 或 ACM 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的输入电压范围为9-15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    我将此问题提交给 TI 的中间 Vin 团队,请查看他们的任何回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      对于20A 电压轨、您可以使用 TPS548B22、它在-40C 至125C 范围内具有+/-0.5%的 Vref 容差。

    对于10A 电压轨、您可以使用 TPS548A29 -这也是此电流范围的出色器件。

    这两个器件都使用 DCAP3、并且具有出色的瞬态性能。

    您是否需要频率同步? 如果您可以提供有关您的应用的更多详细信息、这将有助于我们推荐合适的器件。

    此致、

    Gerold

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于20A 电压轨、我将 Lm5146-Q1更改为建议的器件、但我也将 Lm5146-Q1用于1.2V@10A。

    我应该也将这个1.2V 器件从 Lm5146-Q1更改为建议的器件、还是 Lm5146已经足够好了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      是的、您也可以使用 TPS548A29获得1.2V 输出电压。 LM5146-Q1是一款100V Vinmax 器件、因此与16V Vinmax 器件 TPS548A29相比、您的效率自然会更低。 LM5146-Q1是宽输入电压应用的理想器件。 因此、它涉及特定应用并为您的应用找到合适的产品。

    如果您可以提供有关您的应用的关键注意事项的更多详细信息、我们可以微调选择。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但实际上、对于 LM5146-Q1、1.2V@10A 看起来非常好。 连接我仿真的 WebBench 的瞬态响应报告。  

    与0.85V 不同、1.2V 没有任何问题。 由于设计已经完成、我可能会使用 Lm5146-Q1。

    在10A 电流和 Vin=12V 电压下、效率几乎为86%。 对我来说似乎可以、但您是否预见到任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       如果您对结果满意、则可以继续(但确保有足够的裕度)。 但是、当您进行设计更改时、我强烈建议您使用 TPS548A29、因为它适用于为 FPGA 供电等应用。 凭借这种 DCAP3架构、它绝对能提供比 LM5146-Q1更好的瞬态响应、而 LM5146-Q1是电压模式控制器。

    此致、

    Gerold

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意到。 谢谢 Gerold。