主题中讨论的其他器件: LM5146、 TPS548B22、 TPS548A29
如前所述、我使用 LM5146-Q1为 Kintex Ultrascale+ FPGA 生成0.85V 电压。 根据我们之前的讨论、LM5146-Q1的输出电压范围为0.8V-60V、并且由于 FB 引脚在宽温度范围内具有1%的精度、因此仍可以将 LM5146-Q1用于0.85V。
但我的问题是、在瞬态负载期间、输出电压可能会低于0.8V、并将我的 Web 工作台报告连接到实际情况。
您对此有何看法? 您是否仍然认为 LM5146-Q1足够好、或者我是否应该考虑改用更合适的器件。
我选择 Lm5146器件的唯一原因是我在多种设计中使用了它、但这些设计都是3.3V 或3.3V 以上的输出。