This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54622:Rboot 设置为较大值时 BOOT-SW 振铃

Guru**** 2514435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924939/tps54622-boot-sw-ringing-when-rboot-is-set-to-large-value

器件型号:TPS54622

大家好、  

在测试期间、我们设置 Rboot=20 Ω、Cboot=0.1uf、然后发现在 LS FET 闭合期间、Boot-SW 上有较大的振荡(高达~9V)。 当 Rboot 减小时、振荡很小。 因此、我想向您了解一下为什么会出现振荡。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       20欧姆绝对是 Rboot 使用的一个大值。 我们建议在1欧姆到2欧姆之间。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!  

    感谢您的回复。  

    20欧姆很大、但由于数据表中没有提到 Rboot 值、客户希望了解出现此类振荡的原因。 请仔细检查。 谢谢。  

    CH1:PVN-PH,CH2:PH-BOOT,CH3:PH-GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这些尖峰看起来像引导充电电路。 使用20欧姆电阻时、当 BOOT 引脚输出电流为 BOOT 电容器充电时、电压会发生上升、因此 BOOT 电荷会立即关闭。 当电压下降到足够低时、引导电荷再次尝试为引导电容器充电 、看起来好像有一个大约为100mA 的2V 跳转。 我建议不要使用如此大的自举电阻、而应使用1欧姆至2欧姆的电阻。

    当我们通过电子邮件讨论这一点时、我将继续并关闭它。

    此致、

    Gerold