This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:VDD 引脚和 DRV 引脚短路时的行为

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924804/ucc28742-behavior-when-the-vdd-pin-and-the-drv-pin-are-short-circuited

器件型号:UCC28742

尊敬的 TI 团队

我想询问 VDD 引脚和 DRV 引脚短路时的行为。

例如、在下面的电路中、如果 VDD 引脚和 DRV 引脚短路以进行异常测试(短路测试)、是否对器件造成损坏?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您将 VDD 与 DRV 引脚短接、FET 将在100%的时间内处于导通状态。  通常、这将导致 FET 发生故障、RCS 和 UCC28742也很可能由于 DRV 引脚和/或电流感测引脚上的过压情况而发生故障。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike

    感谢你的答复。

    我想提出补充问题。

    "通常这会导致 FET 发生故障、RCS 和 UCC28742 也很可能由于 DRV 引脚和/或电流感测引脚上的过压情况而发生故障。"

    '由于 DRV 引脚和/或电流感测引脚上的过压情况。' 如上所述。 这是否意味着连接到 DRV 的 FET 始终开启、从而导致 DRV 和 CS 引脚上的电压超过额定值?
    (如果您能更详细地介绍上述内容、我会很高兴。)

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FET 保持导通状态、这将导致 FET 在过流时发生故障。  FET 可能会开路或短路。  您必须与 FET 制造商核实、以询问他们在没有电流限制的情况下驱动 FET 的具体故障模式是什么。  我还发现 FET 故障、当 VDD 短接至 DRV 引脚时、所有3个引脚都发生故障。

    电流感应电阻器可能会因电流和功率耗散过大而发生故障。  这可能会导致电阻器的电阻增大甚至变为开路。  这将导致 CS 引脚电压过高。

    随着 CS 引脚上的电压增大、它可能会达到超出 VGS 负电压幅度的点。  这也会导致 FET 击穿、并可能在栅极驱动引脚上施加高电压、从而导致 FET 出现过电压。

    此致、