This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:上升/下降时间

Guru**** 2504505 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926537/ucc27611-rise-fall-time

器件型号:UCC27611

您好!

您能告诉我 UCC27611的开关上升和下降时间吗?

数据表如下所示。  什么是 RR 和 TF 条件? 它们是 VDD (电源电压)= 12V 吗?

2.请分享上升和下降时间与 VDD 图、如下所示?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagata、

    感谢您的支持!  我叫 Aaron Grgurich、是高功率驱动器团队的应用工程师。

    我将通过电子邮件与您联系、进一步讨论您的问题。

    谢谢、

    Aaron Grgurich