This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54672:电源压降锁定

Guru**** 2451840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926581/tps54672-power-dropout-latchup

器件型号:TPS54672

我正在处理一个利用多个 TPS545672的现有设计。  在输入功率下降几百  毫秒后、一小部分硬件表现出要锁存的特性。  在此压降期间、TPS54672的 VIN 电源输入将降至接近零、但根据得出的电压基准 REFIN 将保持在标称电平。 压降瞬态会导致 TPS54672 REFIN 引脚消耗过多电流、导致 REFIN 电压电平下降、输出电压下降(约-40%)。  如果循环通电时间较长、则硬件会恢复。

这是预期行为吗?  只有一小部分硬件出现此问题。  

原因和症状似乎都指向器件闩锁。   这个问题是否有任何可能的原因,我想在将其作为闩锁问题提出之前加以考虑?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!  

    我不确定内部 REFIN 电路上是否存在闩锁电路。 我在数据表中找不到任何信息。  

    VDDQ 和 REFIN 之间是否有电阻分压器? 电阻值是多少?
    您能否使用电阻分压器的小值来降低 REFIN 引脚上的压降?

    谢谢