This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:ABM 模式效率较差

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926263/ucc28780-abm-mode-poor-efficiency

器件型号:UCC28780

我关注 TI 提供的基于65W Navitas GaN 的 ACF (USB PD)参考设计。 在我的转换器中、对于 ABM 中的5V 输出模式、功率损耗将高于预期、从而导致轻负载效率降低。 峰值磁化电流 Im (+)在每个周期都不一致、并且在 ABM 模式下未达到 IO(bur)。 出现此类控制问题的原因可能是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用离线转换器进行设计、则会产生大约40V 的电压或纹波、因此磁化电流将发生变化、以确保设计保持 ZVS。  这是因为平均输出电容随输入电压的变化而变化。  只要您的设计继续实现 ZVS、这就不会成为问题。

    您应该能够通过修改 RBUR1和 RBUR2来调整突发模式数据表中第7.3.1节计算1中提供了针对此情况的计算。

    还可以使用 Excel 设计工具检查值、该工具可在以下链接中找到。

    此致、