This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:我们能否设置60mA 的预充电和终止电流

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926577/bq25601-can-we-set-precharge-and-termination-current-both-60ma

器件型号:BQ25601

您好、先生、

我们能否设置预充电电流和终止电流= 60mA?

预充电和终止电流已经存在60mA 偏移、因此我们只需设置 REG03 = 00h、对吧?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    还可以 当充电电流低于终止阈值、电池电压高于再充电阈值、并且器件未处于 DPM 模式或热调节时、充电器器件会自动终止充电周期。

    谢谢、

    宁。