This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54218:电路原理图中不存在电压引脚的警告。

Guru**** 2383550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54218, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926270/tps54218-warning-about-voltage-pin-which-does-not-exist-in-schematic

器件型号:TPS54218
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我使用 TI-Tina 来仿真采用 TPS54218的电源转换器。  我认为仿真运行正常。  但我收到一条警告、指出电压引脚 VF2的引脚1悬空。  我的原理图中没有电压引脚。  我在输出和接地之间有一个电压表 VM1。

我尝试将其提交到仿真工具论坛、但器件型号迫使我进入电源管理 forum.e2e.ti.com/.../TPS54218-buck-July-25-2020a.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我将与我们的 SPICE 团队核实、并尽快回复您。

    但您能够完成仿真并获得正确的结果吗?

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Davor。

    是的、正确。  这不是紧急的,但警告确实降低了我对结果的信心。  如果 TINA-TI 提供了一种查找可能不可见的"电压引脚"的方法、会有所帮助。  如果我尝试添加电压引脚、我得到 VF1、然后得到 VF3。  所以 VF2可能存在于某个地方..........

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在(意外)找到了 VF2。  我希望有一种方法可以在原理图中搜索组件的位置。  现在来看、VF2看起来相当明显。  有时我会错过一些东西、但昨天我真的花了很多精力寻找 VF2、找不到它。  这毫无意义。  我想知道 TINA-TI 是否有一些在关闭和重新打开 TINA-TI 之前可能具有隐藏 VF2的东西?