This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:RT2和 RT1的计算

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926502/bq25890-calculation-of-rt2-and-rt1

器件型号:BQ25890

您好!

对于103AT 以外的热敏电阻、是否可以使用数据表公式(2)中的 RT2和 RT1计算公式?
客户希望将电池监控温度设置为0至40°C、但针对103AT 的 RTHHOT (40°C)和 RTHCOLD (0°C)计算出负值。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、

    是的。 请在公式中插入其他热敏电阻数据。

    谢谢、

    宁。