This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:VIN-SW 电压应力(瞬态)

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924682/tps546d24a-vin-sw-voltage-stress-transient

器件型号:TPS546D24A

您好!

  我们在 SW 只有-5V (<10ns)的瞬态负电压、我想检查我们是否具有 PVIN SW 的瞬态规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

      如电子邮件中所述、PVIN-SW 节点的-5V 电压小于10ns 是可以的。  该负尖峰将导致 HSFET 的体二极管导通、这不是问题、除非您有意强制大电流流过该二极管。 由于 PVIN-SW 上由布局中的寄生效应引起的负尖峰、这应该是可以的。 主要问题是 PVIN-SW 正尖峰不应超过24V (数据表中的绝对最大值)。 即使负尖峰在10ns 下为-5V、也不会受到影响。

     

    此致、

    Gerold