This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424-Q1:UCC27424QDGNRQ1输入引脚设计

Guru**** 2585505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926352/ucc27424-q1-ucc27424qdgnrq1-input-pin-design

器件型号:UCC27424-Q1

大家好、  

在将处理器连接到 UCC27424QDGNRQ1的输入驱动器引脚(A 引脚2和 B 引脚4中)时、我们是否需要提供任何正向电流和反向滤波器电路和保护电路

此致、
Sabareesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabareesh、

    小型 RC 滤波器(Rin <= 100 Ω、Cin <= 300pF)通常足以保护驱动器的输入级免受噪声影响。 INx 引脚配备 了内部 ESD 结构、有助于防止反向/正向电流。

    此致、

    -Mamadou