This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:与使用自主控制接口相比、使用具有 I2C 等控制接口的电池充电器 IC 有何优势? 如 BQ24232

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, BQ24232, BQ25616, BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925652/bq24250-what-is-the-advantage-of-using-a-battery-charger-ic-with-control-interface-like-i2c-vs-using-one-that-is-autonomous-like-the-bq24232

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件: BQ24232BQ25616BQ25896

尊敬的先生或女士:

我们正在研究电池供电型嵌入式系统的架构研究。 电池将是1800mAh 的锂聚合物电池。

我已经研究了可用充电器、并发现 了支持 I2C 控制接口的 BQ24250。 我发现 BQ24232似乎也很合适、但没有 I2C 控制接口。  

I2C 控制接口的优势是什么? 是否建议系统能够支持 I2C (就像我们的情况一样;我们有 Linux 系统)来利用 I2C? 还是可以将系统配置为使用自主充电器、以简化软件开发方面的工作并减少其工作量?

请您解释一下吗? 还是共享一个文档、说明具有控制接口的充电器相对于没有控制接口的充电器的优势?

非常感谢您的参与、此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您将开关充电器与线性充电器进行比较。  开关充电器将更高效、因此在为深度放电的电池充电时、IC 本身的热量将更少。

    关于主机控制的 I2C 与独立充电器、I2C 的主要优势是更多地控制/选择充电详细信息、如终止/预充电电流以及更多详细信息状态和故障报告、而不仅仅是 LED、而是更多的软件开发费用。  如果您选择主机控制的开关充电器、则可以考虑使用 BQ25616、这是最新的独立充电器。  此外、一些充电器、如 BQ25896、具有用于测量电压和电流的集成 ADC、如果需要的话。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff -非常感谢您的快速且乐于助人的回复。

    充电期间的效率并不重要、但 BQ24250似乎得到了很好的支持。 它甚至支持 Linux 主线。 您能否确认此组件将在未来几年内可用、或者即将停产?

    如果 您不能将 BQ24250推荐用于新设计、您能否推荐已有 Linux 驱动程序的其他设计?  BQ25896在 Linux 中似乎也受支持-您是否更愿意推荐使用 BQ24250而不 是 BQ24250?

    从价格角度来看 、BQ25896似乎比 BQ24250贵一些。

    再次感谢、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

     没有计划将 BQ24250停产。  我们仍有许多客户在使用它。  

    关于 BQ25896、它还具有一些附加功能、例如集成 ADC 和更高的最大充电电流、因此更昂贵。  请记住、BQ25896具有充电电流和 VINDPM 的固定默认值、与 BQ24250不同、BQ24250允许您使用外部电阻器设置这两个默认值。  这两个寄存器都允许您使用 I2C 寄存器从默认值进行更改。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我刚刚发现、计划在下面的 GIT 链接上发布适用于 BQ256XX 系列的 Linux 驱动程序。

    https://git.ti.com/gitweb?p=ti-analogue-linux-kernel/dmurphy-analogue.git;a=shortlog;h=refs/heads/bcp_drivers

     此致、

    Jeff