您好!
我是一名学生、我正在做有关矩阵前照灯的最后一篇论文。 对于该项目、我设计了一个具有12个 LED 的 PCB 和 TPS92661-Q1、并使用实验室电源打开 LED 并为微控制器提供5V 电压。 此外、我还使用 Arduino Uno 作为 MCU。
当我连接 PCB 和 Arduino 并希望通过 UART 协议进行通信时、我在通信中遇到一些问题、而且我无法从 TPS 接收任何内容。 但是、如果我拔下 TX 线缆并重新连接、从 TPS 接收4个字节(0x08 0x08 0x00 0x00 (相反))。 所以、我不知道它能是什么。 就像通信无法正常工作...
另一方面、我仅使用1个 TPS、我没有连接 GND 引脚26、28、30、32和34、我不知道它们是否会产生问题...
从理论上讲、将 Arduino 用作 MCU 是否会带来任何不便?
在下一幅图像中、我展示了我的 PCB 原理图设计、我想请问您是否可以修改设计并告诉我是否存在任何错误。
关于代码、我主要使用数据表中的代码、但更改了一些行以适应 Arduino。 我不知道您是否有一些 Arduino 示例代码。
提前感谢您。
此致、
Gerard Tortajada