This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:如何选择连接到 TPS2384的电阻器和电容器?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926238/tps2384-how-to-select-the-resistor-and-capacitor-connected-to-tps2384

器件型号:TPS2384
主题中讨论的其他器件:TPS23861

你(们)好  

连接 到引脚55的0.027uF 集成电容器和124K 电阻器不属于客户的组件库、因此客户希望了解:

  1. 这两个无源器件的容差范围是多少?
  2. 如果客户选择其他 无源组件会产生什么影响?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。

    PoE 应用工程团队目前不在办公室、将在周一结束前对此帖子作出响应。  

    此致、  

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    对于这些较旧的器件、我们强烈建议使用数据表中推荐的组件值。 遗憾 的是、由于这些器件的设计人员不再可用(2004 IC)、我们无法对这两个组件的值的特定范围进行评论。 但是、这些是常见的组件值。

    2.如果 IC 的外部组件在建议值之外运行、我们不能期望它按照数据表中的电气特性和 IC 性能执行。

    您可能需要考虑 TPS23861。 从外部组件的角度来看、这是一款更简单的器件。 此外、由于较新、因此 可以评估可订购的 EVM。  请参阅以下链接。