请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2384 主题中讨论的其他器件:TPS23861
你(们)好
连接 到引脚55的0.027uF 集成电容器和124K 电阻器不属于客户的组件库、因此客户希望了解:
- 这两个无源器件的容差范围是多少?
- 如果客户选择其他 无源组件会产生什么影响?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.