This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV711:启动时间是多少?

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926515/tlv711-what-is-the-startup-time

器件型号:TLV711

您好,

在第3页的表中、它显示了启动时间通常为100us、并定义了启动时间。 在图67-69中、它在 VIN/VEN 斜升状态下降级、启动时间可以用 Us 单位表示。 我认为这可能是由压降引起的。  

在我的项目中、Vin 始终在3.3V 时保持稳定、我希望这个 LDO 生成 Vout1=2.85V 和 Vout2=1.8V。 VEN 引脚由其他 GPIO 控制。 如何估算 VEN 引脚有效时的启动时间?

我能否在第3页中直接使用100us、只需将图67-69单独保留在我的项目中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 您可以使用电气特性表中的值。 图67-79显示了 VIN 缓慢上升和下降时的行为。  

    我希望这能回答你的问题。